This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01627:TPS65987D 在 BQ25703A 导通之前开始通信

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/835778/tida-01627-tps65987d-starts-communication-before-bq25703a-turns-on

器件型号:TIDA-01627

您好!

我写信询问有关 TIDA-01627的信息。  问题与电源管理论坛上的此帖子有关:

描述:

我有一个基于 TIDA01627的定制充电器板。 我根据以下文档对 TPS665987D 进行了编程:

问题是电路未为连接的电池充电。 我已经检查了 I2C 信号线、TPS 试图与 BQ 通信、但它没有响应。 进一步调查显示、通信过程在 CHRG_OK 信号上升之前开始。 与在 TIDA 中一样、BQ 的 CHRG_OK 引脚连接到 TPS 的 GPIO1引脚。 我认为、问题是沟通过程太早开始。 无论是否存在电池,都将出现问题。 我想问如何对 TPS 进行编程、使其由 CHRG_OK 信号触发、以开始通信。

此致、

Wojciech Maćkowiak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wojciech、

    在 TIDA-01627中、设计中未使用 CHRG_OK 引脚。 BQ25703始终由连接的电池供电、并随时准备好进行 I2C 消息传递。 TPS65987D 无法从外部 GPIO 触发、而是将从 Type-C 端口上的 PD 通信事件触发。

    谢谢、
    Eric