Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UC2854B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28180、 UC2854B您好、E2E、
我们想找到解决方案、您有什么建议吗?
PFC 控制器 IC:
输入电压:三相220 Vac 或3相380 Vac
Vo:600 VDC
PO:5KW
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Julian、
您可以考虑使用 UCC28180或 UC2854B。
这些部件的网页位于以下位置:
此致
John