This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UC3842:UC3842

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796839/webench-tools-uc3842-uc3842

器件型号:UC3842

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

不插入 UC3842引脚7在我放置 uc3842引脚7时显示19V 压降、显示13V 、并且由于需要16V 最小电压而无法运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    UC3842的导通阈值为16V、因此需要在 VCC 引脚上添加高于16V 的电压以进行启动。 它与您的结果一致。
    请您清楚地描述您遇到的问题。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhammad,我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发表一个回复–谢谢、Teng。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上图中、标有蓝色的点 V 仅通过我解决问题的方式收到13伏电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    UC3842的建议电源电压为12V~28V。 因此、13V 正常。
    此仿真无法正常工作?

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其硬件问题,在开环测试电路中,UC3842在16 V 至以上的电压下工作,而在上面的电路中,UC3842此时不在13 V 电压下工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、
    启动电压应高于16V、正常工作电源13正常。
    那么、您的问题是:您测得的 VCC 引脚电压为13V、但 IC 不工作? VCC 引脚启动电压是否高于16V?
    您是否可以共享高分辨率原理图、以及在启动时提供的 VCC 引脚和输出引脚波形。 然后我可以进行分析。
    谢谢、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从启动开始、此时电压为13V
    但是、当我从辅助绕组电压增加到13.5伏时、减少1匝有助于我输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、
    您的问题是否已解决?
    如果您需要更多帮助、请附上高分辨率原理图、并在启动时提供 VCC 引脚电压和输出引脚波形。
    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在不能反复求解 MOSFET 漏极和源极,但为什么呢? 任何解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shoaib、
    您是否可以在启动时提供包括 VCC 引脚电压和输出引脚波形以及 MOSFET 漏源电压 VDS 在内的波形。
    没有波形、我无法为您进行分析。
    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何实现? 漏源极栅极在启动时短路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoaib、

    您是否意味着 MOSFET 在启动时由于过流而损坏?  您可以使用示波器的触发功能(由输出信号触发)来捕获波形、包括 启动时的 VCC 引脚电压、输出引脚和 MOSFET 漏源电压 VDS。

    您是否可以澄清"反复使用 MOSFET 漏极和源极"的含义?

    此外,请使用插入文件附上高分辨率原理图,因为我无法清楚地阅读您的原理图。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、排印错误和源代码反复短路
    一段时间的栅极漏极源极都变得短路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shoaib、
    我将关闭此主题、因为我无法使用示波器波形和原理图进行分析。
    如果您需要更多帮助、请回复我的最后一个帖子。 感谢您的合作。 谢谢。