This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01226:对参考原理图的混淆

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792248/tida-01226-confusion-about-the-reference-schematic

器件型号:TIDA-01226
主题中讨论的其他器件:DLPC3439DLPA3005

你(们)好

在参考原理图"MCU_SW_ONOFF"中、

设计此信号的目的是什么?

在我的设计中、该信号的功率从 P3P3V 更改为 MSP_V3P3V、

这会导致引导时序问题。

祝你一切顺利!

京明军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JinMingJun、

    我认为这个信号用于打开或关闭 MSP430。 让我们仔细检查一下。

    当您说过将功率从 P3P3V 更改为 MSP_V3P3V 时、您意味着您更改了上拉电阻器上拉至的电阻器、还是更改了缓冲器电压? 在这两种情况下、您能否详细说明更改的原因?

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle

    感谢你的答复。

    根据 MSP430的 TI 代码、
    “MCU_SW_ONOFF”的下降沿关闭 MSP430,而上升沿打开 MSP430。 当为低电平时、MSP430将保持相同的状态。 当为高电平时,MSP430将能够根据“SW_SYS_ON-OFF”信号的状态运行。
    但我不知道、此设计的目的是什么?

    在 TI 原理图中、
    "MCU_SW_ONOFF"信号使用具有开漏 OUT+上拉电阻器的逆变器缓冲器/驱动器设计、电源使用 P3P3V。
    电源输入为 DC19V。
    MSP430的电源由 P5V 生成。
    在我的设计中、
    "MCU_SW_ONOFF"信号使用反相施密特触发器、而不是具有漏极开路的逆变器缓冲器(不需要上拉电阻器)、电源也是 P3P3V。
    电源输入为 DC15V。
    MSP430电源、电源 DC15V→单独生成5V→3.3V。

    在电源回顾实验中、我发现当电源在短时间内减少(然后恢复)时、MSP430和 DLPC3439关闭(预期)、但由于 P3P3V 的抖动、"MCU_SW_ONOFF"信号中出现上升沿、 导致 MSP430重新启动。 。
    因此、作为对策、我将"MCU_SW_ONOFF"信号的反相施密特触发器的功率更改为 MSP430的3.3V 电源。
    然后、它导致 MSP430启动过快、从而使 DLPC3439的电源未就绪。 。 。

    谢谢、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    MCU_SW_ONOFF 仅用于在通过 GUI 下载固件时使 Cypress 器件能够控制 Proj_ON。
    该信号应将 MSP_PROJ_ON 信号驱动到 DLP 芯片组、相应地为高/低。
    运行电源干扰实验时 MSP_PROJ_ON 信号的状态是什么?

    您的意思是、由于 MCU_SW_ONOFF 仅控制 MSP_PROJ_ON 信号、因此启动速度太快、据我们所知(由于此 EVM 的 MSP430代码由第三方编写、我可以与他们确认)。

    连接到原理图上 MCU_SW_ONOFF 引脚的器件。 您是否正在使用 Cypress 部件?

    一般而言、您还应在设计中确保电源稳定足够长的时间来完成断电和上电

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet

    >通过 GUI 下载固件时,仅使用 MCU_SW_ONOFF 使 cypress 部件能够控制 Proj_ON。

    >此信号应将 MSP_PROJ_ON 信号驱动至相应的 DLP 芯片组,然后为高/低。

    当 MCU_SW_ONOFF 变为低电平时、MSP_PROJ_ON 被拉低并保持、然后下载固件。 下载固件后、MCU_SW_ONOFF 变为高电平、MSP_PROJ_ON 被拉回到高电平以恢复加电状态。 是这样吗?

    >运行时 MSP_PROJ_ON 信号的状态是什么? 电源干扰实验?

    MSP_PROJ_ON 信号将变为低电平、然后返回高电平。

    同时、MSP430具有独立电源、因此电源稳定。

    >由于 MCU_SW_ONOFF 仅控制 MSP_PROJ_ON 信号、您的意思是启动过快。

    >据我们所知(此 EVM 的 MSP430代码由第三方编写,我可以与他们确认)。

    系统通电后、MSP430将 MSP_PROJ_ON 信号拉高、然后监控 HOST_IRQ 信号。 如果 HOST_IRQ 为低电平、MSP430会考虑 DLPC3439启动、然后通过 I2C 对其进行初始化。

    实际上、在我的设计中、HOST_IRQ 为低电平、这不是因为 DLPC3439启动已完成、而是因为 DLPC3439的功率尚未就绪。在 TI 原理图中、MCU_SW_ONOFF (MSP_PROJ_ON)将保持低电平、直到 P3P3V 准备就绪。

    >您是否正在使用 cypress 部件?

    是。请参阅上传的原理图。

    谢谢、

    京明军

    e2e.ti.com/.../CHP_5F00_RJBC1047_5F00_TIComfirm_5F00_190426.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    我比较了电压 P3P3V 和 MSP_V3P3V。 这些信号的电压差约为250us、以提高电压。 生成 Proj_on 可能会在 MCU 中造成问题。

    请获取一些电压捕获并与我们分享:
    1. sys_pwr 至 proj_on
    2. MSP_V3P3V 至 MCU_SW_ONOFF
    3. P3P3V 至 MCU_SW_ONOFF

    您能不能再详细阐述一下您的问题... 我对您的实际查询不太了解。 是否是 DLPC3439的引导问题?

    DLPC3439基于来自 DLPA 的电源进行引导、DLPA 根据 proj_on 信号生成电源。 PROJ_ON 来自 MSP430、基于 SW_SYS_ON-OFF 状态。
    DLPA 电源序列您可以在 DLPA3005数据表 www.ti.com/.../dlpa3005.pdf 中看到

    我注意到您提到您使用的是15V 直流电。 是否有任何理由不使用19V DC?

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    请回复我之前的帖子... 我正在等待您的回复。

    如果您已解决此问题、请单击已解决问题。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet

    我很抱歉这么晚才回答。

    在我的设计中(请参阅上载原理图、不同于 TI 设计)、
    当系统上电时、MSP_V3P3V 变为高电平、比 P3P3V (捕捉1)早约260ms。
    如果 SYS_ON-OFF 信号为低电平、MSP430将关闭 DLP 系统的15V 电源输入。
    当 MSP430检测到上电信号、即 SYS_ON-OFF 信号变为高电平时、它会打开 DLP 系统的电源输入。

    捕捉 1:CH1-MSP_V3P3V、CH2-P3P3V、差异约为260ms
    捕捉 2:CH1-MSP_PROJ_ON、CH2-P3P3V、大约12ms 的差值
    捕捉 3:CH1-MCU_SW_ONOFF、CH2-MSP_V3P3V、同时上升

    当 MSP430在 MSP_PROJ_ON 变为高电平后的12ms 内检测到 HOST_IRQ 信号时、
    由于 P3P3V 没有变为高电平并且 HOST_IRQ 信号为低电平、
    MSP430将错误地假定已初始化3439、然后通过 I2C 对其进行配置。
    >我注意到您提到您正在使用15V DC。 是否有任何理由不使用19V DC?
    由于未找到符合我们产品要求的19V 适配器、因此该设计已更改为15V 电源输入。
    谢谢、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    请更正/调整 MCU_SW_ONOFF 的260ms 延迟。 这可能是设置 MCU 之前 MCU_SW_ONOFF 信号进行三角处理的原因、并且可能会错过 MCU 中断。

    谢谢、
    Navneet