This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:相位误差

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796712/tina-spice-phase-error

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我将仿真最简单的电路- RC 滤波器。  当使用关闭90度的正弦波输入(相对于余弦)时、TINA TI 会产生错误的相位测量。  请参阅下面的图片。  获得正确答案(-45度)的唯一方法是为 VG1选择余弦波形、而不是正弦波。  通常、交流输入信号被指定为正弦信号!  有什么想法为什么 Tina 这样做?  MultiSim 中的相同仿真为正弦波输入提供了正确的答案、因此 SPICE 似乎不太常见。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    我想您的图片附件不会以某种方式显示。 您可以重新连接吗?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TINA-Phase.docxSure、就是这样!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    供参考、我们仍在向 TINA 供应商(DesignSoft)查询。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Herman -我会站着!

    Collin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    根据设计软回复、很明显您可以将函数发生器保留为正弦波、但您还需要在 View -> Options -> Go to "Base Function for AC"部分中切换选项、并将其切换为"sine"。 那么您将能够获得该-45度。

    由于这是特定于工具的、只有 DesignSoft 才能回答、因此为了避免进一步的延迟、如果您仍有其他问题、我建议您直接访问 DesignSoft 页面 https://www.tina.com/ 并转至支持->论坛。


    Herman