This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7A33:工具生成的 TPS7A3301KC 的安全工作区图是不可理解或不正确的

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795480/webench-tools-tps7a33-safe-operating-area-graph-for-tps7a3301kc-generated-by-tools-is-incomprehensible-or-incorrect

器件型号:TPS7A33

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

我设计了 TPS7A3301KC -6.1V...  5.5V 至-5.00V @ 0.8A、带工具。

报告(随附)(包括仿真结果)显示了成功设计的电路。 我确信电路可以满足我的需求、但安全工作区图错误、或者至少不完整、我是说:正如您在报告中的图形中看到的、行(灰色)、 它应代表工作点,不存在,1A 的电流值在-3V 至-4.3V 之间,而对于 更负的-4.7V,电流下降至0,而它应该是不同的... 实际上,在5.6V 范围内... - 6.1V 报告(与数据表一致)指出输出电流正常、最后输入电压范围完全超出图表。

谢谢你

此致

Davide Bae2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1958199_5F00_73_5F00_260132376.pdfdoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您将此事提请我们注意。 我们正在研究这个问题。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我满怀信心地等待。
    此致
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    感谢您的耐心等待。 我们正致力于这方面的工作。 我们将继续为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我们已更新 WEBENCH 上的安全工作区图。 下一周结束时、TI.com 上将提供修复程序。 我们将在它可用时通知您。

    下面是更新后的 SOA 图。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!