This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1210:TINA/LMG1210:

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796594/tina-spice-lmg1210-tina-lmg1210

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好 Arash、
我仍在等待 LMG1210 Tina 模型进行新校正。 请给我一个估计时间。


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meghdad、

    您是否介意回复此帖子您在此讨论中提及的旧帖子 URL 链接?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    以下是链接: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/772172

    在我们上次与 Arash 的讨论中、他确认 LMG1210 Tina-ti (修订版 A 和 B)模型不能正常工作、并告诉我新模型将会发布。   可提供 LMG1210 PSpice 瞬态模型(修订版 C)、但我需要  Tina-ti 模型。

    请给我一个估计时间。

    再次感谢你。

    Meghdad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:
    由于我没有收到对我的请求的答复,我谨提醒你,我仍在等待你的答复。
    感谢您提前给出预期答案。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meghdad、

    新的和修订的 PSPICE 模型于2019年3月发布。 此时、我们不会为此模型发布 TINA。 如果您需要 TINA 模型、请联系您的 TI 地区销售人员或 FAE 联系人并讨论该需求。 由于修订版 PSPICE 模型已发布、我将关闭此 TT。

    谢谢、