This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630-Q1:2.1MHz 模拟

Guru**** 2979330 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789939/webench-tools-lmr23630-q1-simulation-at-2-1mhz

器件型号:LMR23630-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我尝试以2.1MHz 的频率对 LMR23630-Q1进行仿真、但出于某种原因、我可以仿真的最大频率为1.2MHz。 仿真不允许2.1MHz 运行是否有原因?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

       WEBENCH 模型的频率上限为1.2MHz。 我们正在解决这个问题。 该器件应允许您在2.1MHz 下运行、具体取决于您选择的型号。

    此致、

    Gerold

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的回答。 模型的估计修复日期是什么时候?

    最棒的

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    您可以在4月4日之前在 TI.com 上获得修复。
    谢谢、

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    已解决最大频率问题、TI.com 上现已提供修复。 请注意、原理图中没有 CFF、但在 BOM 中存在(因此设计不错、只是原理图显示问题)、我们已解决此问题、下一版本中将提供此修复。

    此致、
    Mahantesh