This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23615-Q1:仿真没有足够的相位裕度

Guru**** 2823215 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23615-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788608/webench-tools-lmr23615-q1-simulation-does-not-have-enough-phase-margin

器件型号:LMR23615-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我尝试在以下条件下使用 WEBENCH 仿真 LMR23615-Q1:

输入:20V - 28V

输出电压:5V

输出电流:500mA

由于某种原因、仿真告诉我相位裕度不足。 不过,我认为上述情况并不是造成不稳定的那种剧烈的情况。 您能不能查看一下、并帮助我了解为什么没有足够的相位裕度?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    我能够再现您的问题。 这是工具中的一个错误、我们将修复此错误、并告知您何时需要修复。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    同样、我也看到了一个类似的问题、即输入电压规格相同、但输出电压变为8V @ 100mA 输出电流。 您也可以查看一下这个吗?

    谢谢、
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    我们能够再现您的问题。 我们将研究这些问题、您可以预计在4月4日之前在 TI.com 上修复。

    谢谢、

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    相位裕度问题已解决、现在可以在 TI.com 上找到修复方法。 请注意 、原理图中没有 CFF、但在 BOM 中存在(因此设计不错、只是原理图显示问题)、我们已解决此问题、下一版本中将提供此修复。

    此致、

    Mahantesh