This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM27761:WEBENCH 无法正常工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789542/webench-tools-lm27761-webench-not-working-properly

器件型号:LM27761

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

用于 LM27761 (稳压电荷泵逆变器)的 Web-Bench 电源工具无法正常工作。 我之前使用过它、但现在它不起作用。 对于任何有效的输入设置、webench 工具指出无法创建设计。 即使我提供的输入设置在允许的值范围内、也会发生这种情况。 我已附加了我向 WEBENCH 工具提供的输入设置快照。  

 此致、Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为方便起见、我提供了 LM27761 WEBENCH 页面的链接。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    我们能够再现您的问题。 我们将关注此问题、并将很快返回给您。

    谢谢、

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    我们正在处理此修复程序。 感谢您的耐心等待。
    我们将随时向您更新修复程序

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    问题已解决。下周 TI.com 上将提供修复程序。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    此问题已得到解决、我们现在可以在 TI.com 上创建 LM27761的设计。
    谢谢、

    此致、
    Mahantesh