This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00818:条形码读取器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794767/tida-00818-barcode-reader

器件型号:TIDA-00818

你好

在工厂自动化应用中、我们正在尝试读取条形码(库存和员工卡)、您能告诉我们您是否有针对条形码读取的特定硬件和软件支持。 我们查看了您的销售点解决方案、但未能准确确定我们需要购买的硬件。

 

我们使用多个 MSP430、Delfino、Hercules 和 MSP432 MCU、并希望在可能的情况下将条形码读取器集成到其中一个 MCU 中。

 

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否详细说明您正在寻找的硬件/软件? 您是否正在寻找用于条形码扫描的 MCU 或软件示例代码? 或者您是否询问其他硬件(例如:电池充电器、电机驱动器、PMUX 等)?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    由于不活动、我将关闭此主题。 如果您仍在寻找此 TI 参考设计的 MCU 需求、请随时打开新主题。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    我们正在寻找;

    1.最支持 Brad 代码读取(1D 和2D)或实际上具有最适合该任务的资源的 MCU

    2.条形码读取软件示例

    3.如果您有 EVM 或升压卡,它实际上可以读取条形码。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam

    我们在 www.ti.com/.../3d_machine_visionwww.ti.com/.../barcode_scanner 上提供了一些有关条形码读取器的解决方案
    您可以将其作为参考。

    此致
    Gary