This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一些 TI 组件的 LTSpice 模型、请!

Guru**** 2928840 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2420, TPS62177, TINA-TI, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796765/i-need-an-ltspice-models-for-some-of-the-ti-components-please

主题中讨论的其他器件:TPS2420TPS62177TINA-TITPS56339

您好!
是否有人可以帮助我获取以下组件的 LTSpice 模型、或者至少帮助我解释如何构建这些模型?

LM3880DBV
TPS2420
TPS56339DDC
TPS45329
LMR36015FBRNX
TPS62177

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于某些法律边界、我们无法支持 LTSPICE。

    您可以通过 webench.ti.com/.../搜索您查询的器件的可用模型

    通过上面的 URL 链接、您可以搜索具有所需模型的类似器件或实际器件。

    我们的一些模型可使用 TINA-TI 免费仿真器进行仿真: www.ti.com/.../tina-ti

    我们的许多模型都需要 PSpice/OrCAD 来运行仿真、如下所示:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Herman 的澄清。 我能够通过在 LTSpice 中创建 TI PSpice 组件的符号、将其导入 LTSpice。 在您提供的链接或网络上的任何位置、我在 TI 设计中找不到 PSpice 或 SPICE 的唯一组件是 TPS56339。 有什么想法、我可以在哪里找到 TPS56339的模型或至少是替代/等效组件/模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    很抱歉、我们没有此器件的型号。

    您可以查看我们的所有可用模型、看看其中是否有一个模型与此器件类似、并可能用于仿真:
    webench.ti.com/.../

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Herman、
    事实上、我需要为客户构建一个直流/直流转换器、并且知道这些器件是由您的在线工具自己选择的、因此我认为这些器件非常适合使用! 设计完成后、我希望为该转换器构建多个器件、因此我不确定是要继续检查替代方案、还是只是去其他地方构建我的转换器!