This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01226:关于参考原理图的混淆—U22的用途

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792280/tida-01226-confusion-about-the-reference-schematic-the-purpose-of-u22

器件型号:TIDA-01226

你(们)好

设计 U22的目的是否是通过 USB 接口为外部器件供电?
祝你一切顺利!
京明军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    U22创建 DDCPWR、用于为 ITE6801 IC 的5V 供电。 此 IC 用于 HDMI 端口。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle

    感谢你的答复。
    在参考原理图中,“DDCPWR”连接到 U22的输出引脚、IT6801的“R0PWR5V”引脚和 HDMI 接口的“+5V 电源”引脚。
    数据表中将 IT6801的"R0PWR5V"引脚描述为"TMDS 发送器检测端口0 (5V 容限)"。
    当连接 HDMI 输入信号时、
    HDMI 接口的①The“+5V 电源”引脚将变为+5V,U22似乎没有意义。
    ②If HDMI 接口的“+5V 电源”引脚没有+5V 输入,U22输出似乎是一个替代器件。 但有两个问题:
    问题1:当输入 HDMI 信号时没有"+5V 电源"时、它是否存在?
    问题2:如果问题1中存在这种情况、IT6801如何知道存在 HDMI 信号输入、以便通过"ENVBUS#"信号启用 U22?
    祝你一切顺利!
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    正如我在其他线程中提到的... 我们不维护此 ITE 卡的 MSP430代码。 因此、我们对这些引脚的寄存器规格没有完全了解。 我会询问他们、并能向您提供后者的信息。

    但是、我认为这用于支持 MHL 模式。 MHL 需要为器件充电、这意味着我们必须为连接的器件提供额外的电源(但我不确定)。

    HDMI 检测由 HOT_PLO塞 DETECT 引脚完成。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet

    感谢你的答复。

    如有任何其他信息、请告诉我。
    非常感谢。
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    我一定会与团队联系、一旦我获得信息、我一定会与您分享。

    我将在 e2e 上向您发送朋友请求、请将我添加到此处以进行进一步的通信。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navneet
    非常感谢。
    我的假期刚刚结束、我很高兴成为您在 E2E 上的朋友。
    谢谢、
    京明军