This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I#39;m 在尝试将一些香料导入 TINA-TI 时出错、该解决方案是什么?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3880, TPS54339, TPS2420, LM380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797201/i-m-getting-an-error-while-trying-to-import-some-spices-into-tina-ti-whats-the-solution-please

主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3880TPS54339TPS2420LM380

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在尝试将 LM3880导入 TINA-TI 时遇到错误、错误提示:INVALID DEVICE:$CDNENCSTART.Line:#62。 $CDNENCSTART。

导入 TPS54339会生成一条错误消息:空文件!

导入 TPS2420时出现错误:器件无效:$CDNENCSTART.Line:#52。 $CDNENCSTART。

您对该解决方案有什么看法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    LM3800和 TPS2420显示错误、因为 PSpice 文件是加密文件、因此不能用于 TINA-TI 仿真。

    但是、TPS54339的产品文件夹中有 TINA-TI 模型、在9.3.150.328 SF-TI 版本的 TINA-TI 中运行良好。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。 那么、如何获取未加密的 TPS2420和 LM380?  可以通过电子邮件将其发送给我吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    对于 TPS2420和 LM3880、遗憾的是未加密的 SPICE 模型无法分发。
    给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、有人能告诉我应该如何使用 TINA-TI 构建具有 LM3880和 TPS2420组件的电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我们将尽快为您提供 LM3880和 TPS2420的 TINA-TI 加密模型。

    我们目前尚未承诺任何日期、一旦完成、我们会立即回复您。

    谢谢、

    Vivek Agarwal