This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28630:UCC28630

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796876/webench-tools-ucc28630-ucc28630

器件型号:UCC28630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请说明有多少直流电压适合使用 UCC28630控制器测试电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为用于 UCC28630的 EVM 是一个很好的起点。 www.ti.com/.../sluuax9

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行了 tida00367设计、并希望在应用交流电源之前进行测试。 这就是为什么我要求 VDC 进行测试的原因、因为 HV 未获得电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    TIDA-00367应使用直流输入电压。 它设计为在85V 至275V 交流电下工作。 TIDA 设计将显示85V*1.414至275V*1.414、因此、如果您想使用120V 至390V 的直流输入电压进行测试、则应该可以。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢:)