主题中讨论的其他器件:TMS320F28027F、 LM5170、 LM5170-Q1
您好!
我目前正在从事双向转换器12/48V 3kW 四相工作。 我将 LM5170用作内部电流环路补偿器、并希望使用 TMS320F28027F Launchpad 作为外部电压环路控制。
TI 对内部电流环路控制器进行了完美描述、跨导放大器的极点和零点位置有详尽的文档记录。
但现在我要解决的问题是:
我使用以下公式反向计算了 w_cp0、w_CP1和 w_cz1:
B_0 =(T_s*w_CP0*w_CP1*(2+T_s*w_CZ1))/(2*(2+T_s*w_CP1)*w_CZ1);
B_1 =(T_s^2*w_CP0*w_CP1)/(2+T_s*w_CP1);
b_2 =(t_s*w_CP0*w_CP1*(-2+T_s*w_CZ1))/(2*(2+T_s*w_CP1)*w_CZ1);
A_1 = 4/(2+T_s*w_CP1);
A_2 =(-2+T_s*w_CP1)/(2+T_s*w_CP1);
对于 B_0、通过 A_2、我使用了第62页上 TIDA-01168中的值。 TS = 1/48.828125 kHz
我得到的结果是针对降压转换器:
W_CP1 = 115048 rad/s = 18300Hz
W_cp0 = 3662 rad/s = 582Hz
W_cz1 = 750 rad/s = 120Hz
但是、TI 是如何计算这些值的? 有什么薪酬策略? 使用 LM5170DESIGN-CALC.xlsx 计算的极点和零点 I (可在 TI 的 LM5170页面上使用)甚至无法接近 I 反向工程值。 我正在寻找类似的东西:将 w_cz1放置在交叉频率的五分之一处。
我非常感谢您的帮助。
此致、
Jochen Rohm