This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28630:UCC28630

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796875/webench-tools-ucc28630-ucc28630

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC28730

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

控制器 UCC28630是否有测试电路? 我如何知道我的控制器 IC 是100%完美的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    您可以订购65W EVM 来评估 UCC28730的性能。 以下链接将使您转至 EVM。 www.ti.com/.../sluuax9

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个帖子已讨论了这一问题。

    Muhammad、您有机会可以删除此主题吗?

    此致、