This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8878:变压器和电感器内核

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8878
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788924/pmp8878-transformer-and-inductor-core

器件型号:PMP8878

您好、先生、

根据 PMP8878的 BOM、可提供电感器 L2 (N87内核)和变压器 T2 (3C97内核)内核材料详细信息。

请您分享设计中使用的 RM 内核(TDK/Ferroxcube)器件型号。

2.这些内核是自定义的或标准的 RM 内核。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、

    我需要跟踪原始设计人员以帮助解决此问题、请给我一两天时间、看看我是否可以为您提供答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    正在等待您的回复

    此致、
    Nesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    很抱歉耽误你的时间、我联系了一些同事、但原来的设计师已经离开了、我对核心尺寸仍然没有反馈。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6283.53678.dwge2e.ti.com/.../0755.53678specs.pdfHiNesh

    请参阅随附的文件。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我正在搜索 PMP8878中使用的部件号或 RM 内核的详细信息。

    答复中所述的细节似乎是 Payton 平面变压器

    此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、

    我已要求同事提供正确的图纸、希望我在下周之前得到回复、星期五是美国的假日、星期一是欧洲的假日。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:

    在美国、我还没有收到原始设计团队的回复、但我已经打开了光绘文件、而且内核几乎肯定是 RM6。 RM6、LP、薄型具有4.5mm 的寡妇高度、因此内核可接地以降低整体高度。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Peter