This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5651:所需的设计文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794217/pmp5651-required-design-files

器件型号:PMP5651

您好!

我正在寻找具有50V@1.4A 输出的反激式直流/直流转换器。

此 PMP5651设计符合我的要求。 请向我提供此参考设计的设计文件。

此致

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Lee

    请帮助我们获取 设计文件

    此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Lee:


    我正在等待您的回复。 请帮帮我们

    此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、

    感谢您考虑使用 TPS40210。 PMP5651由 TI 的参考设计组创建、我们正在尝试获取设计文件。 请让我们留出一些时间。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    给你。

    e2e.ti.com/.../PMP5651_2D00_REV_5F00_C.7z

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Youhao、

    此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我已申请 PMP5651的设计文件、其中输出 为53V@1.35A。

    但您共享的附件是 PMP4963。 在该器件中、输出为29.4V@3A。

    我们能否将此设计修改为我所需的输出(53V@1.35A)?  如果是、请告知我所需的更改、否则请分享符合我要求的设计

    谢谢、此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、

    两个 PMP 共享相同的 PCB、只是 BOM 差异。 请复制 PMP5651的 BOM。 您也可以在以下链接中找到:

    www.ti.com/.../slur634

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Youhao、

    谢谢、此致
    纳雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    我认为所附文件是在 PADS 设计工具中开发的。 请您与我分享 Altium 或 Cadence 设计文件吗?

    谢谢、此致
    纳雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、

    它是我们拥有的唯一设计文件。 此设计的 Altium 或 Cadence 文件不可用。

    谢谢、
    Youhao