This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:如何使用 TINA-TI 绘制包装相位?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797239/tina-spice-tina-ti-how-to-plot-wrapped-phase-with-tina-ti

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有办法使用 TINA-TI 绘制缠绕相位? 我似乎找不到该选项。

如果有某种方法指定要用作相位= 0基准的内容、那么也可以使用未包装。

随附的示例显示了一系列两个二阶 HP 滤波器。 正如预期的那样、在第一个频率后、相位从0deg (HF)变为180deg (LF)。

经过第二个滤波器后、HF 下的相位仍为0deg、但 LF 下的相移为360deg。 但是、TINA-TI 正在绘制移相的图、以-360deg 的 HF 开始。

这使得在绘制在一起时很难从视觉上比较电路不同部分的相位。

如果有包装阶段选项、这将解决问题、如通过导出到 Excel 并执行相补计算创建的下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    遗憾的是、我们没有这样的选择。

    Herman。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您查看此内容并确认 TINA-TI 波特图没有"包装阶段"选项。
    我不确定软件的更新频率、但这是一个非常有用的添加选项...大多数其他 SPICE 仿真器已经有了它。