This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC3803:无法调整0.8V 至4.8V 直流/直流升压转换器设计仿真的分析参数

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794438/tina-spice-ucc3803-unable-to-tune-analysis-parameters-for-0-8-v-to-4-8-v-dc-dc-boost-converter-design-simulation

器件型号:UCC3803
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要仿真 TINA-TI 上的直流/直流升压转换器。 但是、我无法获得执行这些仿真所需的收敛。 我已经尝试使用在线参考设计中使用的参数、并尝试了 myselfe2e.ti.com/.../BoostConv.TSC 的多种组合。 我相信有一组参数是有效的、因为我很久以前就仿真过这个电路、除了在现实生活中测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Varun:

    我们将查看您的查询、并尽快回复您。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我尝试保持仿真参数与网站和器件转换器上发布的 TINA-TI 测试台的参数相同。

    PFA 更新了原理图。

    e2e.ti.com/.../BoostConv_5F00_updated.TSC

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Vivek、

    非常感谢! 您提供的解决方案效果非常好、确实对我有所帮助。

    此致、

    瓦伦