主题中讨论的其他器件:DLPC3439
你(们)好
参考原理图、设计了一个 USB 桥电路(U48)、
但未实现 USB 到 SPI 的转换。
(1)希望您能提供以下芯片的配置数据以供参考。
CY7C65215-32LTXI
我正在使用下面的 Cypress 工具写入配置数据。
USB 串行配置实用程序
(2)希望您能提供在 SPI 模式下写入闪存程序的方法步骤、
以及相应的编写工具和使用方法。
非常感谢!
祝你一切顺利!
京明军
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
参考原理图、设计了一个 USB 桥电路(U48)、
但未实现 USB 到 SPI 的转换。
(1)希望您能提供以下芯片的配置数据以供参考。
CY7C65215-32LTXI
我正在使用下面的 Cypress 工具写入配置数据。
USB 串行配置实用程序
(2)希望您能提供在 SPI 模式下写入闪存程序的方法步骤、
以及相应的编写工具和使用方法。
非常感谢!
祝你一切顺利!
京明军
您好,JingMingJun,
查看查询后、我了解您要将程序写入闪存。
实际上、我确实使用 Cypress 工具配置芯片、 以便使用 Composer 成功地将 USB 命令作为 I2C 命令发送到 DLPC3439
如前所述、I2C 命令通过 Cypress 正常工作、因此您可以使用 composer GUI 对闪存进行编程。 该命令将执行什么操作.. 它将指示主 DLPC3439对闪存进行编程、并通过 SPI 对闪存进行 DLPC3439编程。
但我 无法使用 Composer 将 SPI 命令发送到 DLPC3439 (我的确认方法是否不正确?)。
遗憾的是、Composer 不支持 SPI 命令。
GUI 是指 Composer?
GUI 链接: http://www.ti.com/tool/DLPDLCR4710EVM-G2
我希望这会清除您的查询。 如果您需要进一步的支持、请告知我们。
谢谢、
Navneet
您好、Navneet
您好、Navneet
>>您是否无法使用此配置下载程序(使用 USB 连接到 EVM 的 PC 和 GUI 用于对闪存进行编程)?
是的。
>>请仅使用4710 EVM GUI。
我使用 的是4710 EVM GUI。
连接设置如下:
谢谢、
京明军
您好、Navneet