This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计帮助

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28951, UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791915/design-help

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28951UCC28950UCC28070PMP20946

大家好、

我在设计84V 10A 实际输出电源(仅一个输出)、在 CV/CC 模式下工作的充电器时需要帮助、我不知道如何以及从哪里开始。 我的输入为90-270VAC@50Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Milind

    我建议您使用两级方法、PFC +直流/直流隔离级。 对于 PFC、我建议使用 UCC28180、如果您点击此链接、您可以找到使用此器件的参考设计列表 、www.ti.com/.../index.html

    对于直流/直流级、我建议您使用 UCC28951 (UCC28950的新版本)。此链接具有使用 UCC28180和 UCC28950的2kW 设计、 www.ti.com/.../slup349.pdf

    PFC 的另一个选项是 UCC28070、此链接将为您带来1.2kW 设计、 http://www.ti.com/tool/pr779。

    希望这些链接有所帮助。

    另请访问 www.ti.com/.../login.shtml、了解 TI 电源设计研讨会、其中包含大量有用信息。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生、我将更深入地探讨您的建议、如果我有一些问题、我将在这里告诉您。 仍然非常感谢你们为我提供指导!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PFC 级 SIR 链路不工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    抱歉、请尝试此链接。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 webench 上尝试过这种方法,我能这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Milind

    这是一个 LLC 设计、它实际上需要在其前面有一个 PFC 级、以便首先将交流线路转换为稳定的直流输入电压。 对于电池充电应用、LLC 通常无法在宽范围内改变其输出电压、因此我建议使用 UCC28951控制器来选择相移全桥选项。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢,我差点忘了,是的,现在我得到了相移全桥,真的是最好的一个! 。 非常感谢先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 根据使用 UCC28180和 UCC25630进行的计算,我生成了两种不同的设计 ,我能否合并这两种设计以形成最终设计? 我已经连接了两个 webench 链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Milind

    PMP20946显示了 UCC28180和 UCC25630如何组合在一起

    www.ti.com/.../PMP20946

    我还注意到、它们通过 UCC25630的 RVCC 引脚为 UCC28180供电、这种情况并非始终有效、因为 UCC25630的最小电压低于 UCC28180的最大导通电压。 我建议您改为使用 UCC25630的 Vcc 引脚提供的简单稳压器为 UCC28180供电。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。 我使用 UCC28180从 PFC 获取390VDC@2.2A VDC 输出、然后将该输出连接到 UCC25630的 HB-LLC 级作为输入、以获得84V@10A 的最终输出。 但现在我只能怀疑、为了获得84V 和10A 输出的最终输出、我是否必须从390VDC 下的 PFC 级获得10A 的输出电流并将其置于 LLC 级中? 那么、IC 上的压力是否太大、无法处理至少4000W 的功率输出以产生840W 的功率? 到目前为止、我仅将数据表用于计算目的、因此我也感觉有点卡在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milind、

    LLC 中的变压器级将390V 的电流从 PFC 转换为2A、再降至84V、并将电流从2A 调节到10A、因此 PFC 级提供的功率仅略高于输出。 LLC 级会有一些功率损耗、但通常这大约是输出功率的5%。

    我担心、您可能会发现功率级的开发非常具有挑战性、因为除了 EMI 和安全等电气要求外、还有许多方面需要考虑。 许多经验丰富的电源设计人员会发现此项目是一项挑战。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道 LLC 会扩展。 我喜欢电源管理领域的一个节点,作为一个大学学生,我还在学习,问题是我周围没有任何 SMPS 经验丰富的人,但这个论坛对我帮助很大。 现在、我需要了解并完成我的计算。 非常感谢先生!