This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00339:IO-Link 演示代码

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797131/tida-00339-demo-code-for-io-link

器件型号:TIDA-00339

您好!

我有一位客户请求 IO-Link 参考设计的演示代码。 是否有办法获得它? 我们的一些技术文档是指 TI 网站中的产品文件夹。 但是、找不到它。

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我们的 TI 参考设计中使用的 IO-Link 堆栈来自第三方(包括链接的登录页面以及文档中提到)。 我们提供了用于展示 TI 设计的演示代码、但有关 IO-Link 堆栈的详细信息、我们必须参阅第三方。

    谢谢、此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认