This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53819A:TPS53819A 模拟模式存在输出设置问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS53819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796798/tina-spice-tps53819a-tps53819a-simulaiton-mode-has-some-problem-of-the-output-setpoing

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,TI 电源专家:

当我使用 PSpice 模型对 TPS53819A 进行仿真时、我将输出电压设置为5V、反馈电阻器与 webench 相同、但仿真结果显示不同、电压低于5V。

您可以在附件中参考原理图和仿真结果。  

请帮助检查原理图和模型。

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    供参考、我们的一位团队成员将查看这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请您与我们分享原理图文件、以便我们进一步研究该问题吗?

    谢谢、
    Vivek Agarwal