This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO224:模拟问题"未找到操作点"

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO224, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796605/tina-spice-iso224-simulation-problem-operation-point-not-found

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件:TINA-TIXTR305

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我将仿真电压到电压和电流电路。 在 INA 和 OPA 之间使用隔离器 ISO224。 整个流程为 INA188->ISO224->OPA188->XTR305。

当我运行直流仿真时、发现问题"未找到操作点"、因此我无法获得结果。

请告诉我我应该如何修改它吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    请您与我们分享 TINA-TI 原理图、以便我们进一步研究该问题吗?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    这是我的原理图。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../2.TSC

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candy、

    出现该错误是因为:

    如下图所示、电路缺少接地连接0V。


    XTR305的底部电路。  

    如需进一步帮助、请查找随附的更新原理图并告知我们。

    e2e.ti.com/.../2_5F00_e2e.TSC

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的帮助。

    然而,问题仍然存在。

    当我运行您提供的原理图的直流节点电压时、它仍然会弹出以下警告。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    在我的 TINA-TI 版本9.3.150.328 SF-TI 中、原理图运行正常。

    您能否告诉我们您正在使用的 TINA-TI 版本、或者您是否可以尝试在9.3.150.328 SF-TI 版本的 TINA-TI 中模拟我共享的电路?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我使用最新版本 v9.3.200.277 SF-TI。

    谢谢你。
    此致、
    Cindy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    在最新版本 v9.3.200.277 SF-TI 中、我遇到了同样的问题。

    但是、通过更改如下所示的仿真参数可以解决问题。


    谢谢、

    Vivek Agarwal