This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53819A:TPS53819A 启动电压无法更改、输出电压似乎是固定的

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796920/tina-spice-tps53819a-tps53819a-start-up-voltage-cannot-be-changed-it-seems-the-output-voltage-is-been-fixed

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,TI 的专家:

我想使用 TINA 软件仿真5V 启动电压、因此将 PR6的反馈电阻器从10K 更改为1.37K。 但在模拟完成后,结果显示输出不会更改。

您可以参考原理图和仿真结果。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    输出不会增加、因为器件会达到电流限制。
    您可以尝试使用更低的负载电流进行仿真、这可能会对您有所帮助。

    谢谢、
    Vivek Agarwal