This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00913:INA240的滤波器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00913, INA240, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796950/tida-00913-filter-for-ina240

器件型号:TIDA-00913
主题中讨论的其他器件: INA240TMS320F28069M

您好!

在 TIDA-00913 参考 设计中 、INA240的输出中有一个射频滤波器、 INA240之前没有输入滤波器。

1-)我们应该何时使用 该 RF (输出滤波器)? 我们可以删除它吗?

1-)  INA240输出中的射频滤波器是否足以进行噪声滤波?  我们何时需要 INA240的输入滤波器?

此致、

Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mohammad:

    感谢您关注 INA240和 TIDA-00913 TI 设计。 请在下面找到我的反馈。

    输出滤波器:我们使用了一个20欧姆和2.2nF 的小型 RC 滤波器来驱动 TMS320F28069M 集成 ADC 的开关电容器输入。 TMS320F28069M ADC 的典型 S/H 容量约为1.6pF、2.2nF 可确保我们充电至0.1%左右。

    输入滤波器:INA240数据表注释:"使用 INA240进行精确测量不需要输入滤波器、因此不建议在该位置使用滤波器。 如果在放大器的输入端使用了滤波器组件、请遵循本节中的指南、以最大限度地降低对性能的影响"。 请参阅数据表第9.1.1节。 以了解更多详细信息。

    此致、
    Martin Staebler