This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92601-Q1:加密的 TPS92601-Q1 SPICE 模型

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92601-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794235/tina-spice-tps92601-q1-encrypted-tps92601-q1-spice-model

器件型号:TPS92601-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已从 TI 网站下载 TPS92601-Q1 SPICE 模型。

第一个糟糕的经历是、当我将其导入到 LTSPICE 中时、它显示错误"节点太少"

好的、我用谷歌搜索了它、很多人都遇到了同样的问题、并且回答了下载 TI 工具"TINA"的问题。

其次,我下载并修复了 TINA,然后按照说明导入 TPS92601-Q1 SPICE 模型(导入模型链接- http://www.ti.com/product/TPS92601-Q1/toolssoftware )

但在步骤2中,出现“Invalid Device $CDNENCSTART (无效设备$CDNENCSTART)”错误。 43行

嗯、我再次谷歌一下、我发现很多人都遇到了相同的问题、并且获得未加密模型的答案是、因为这种导入的模型是加密的。 我真的希望、TI 已经发布或可以发布此 IC 的未加密模型。

我的电子邮件地址是 douzi.shawki@gmail.com

感谢你的答复。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawki、

    此零件上的模型可使用 OrCAD/PSpice 进行仿真。

    根据我们的政策、对于此特定模型、我们只能为具有特定业务量的客户提供模型的未加密版本。

    但是、随附的是加密的 TINA 模型、您可以将其与我们的免费 TINA-TI 工具配合使用。

    e2e.ti.com/.../TPS92601_2D00_Q1_5F00_TRANS_5F00_ENCRYPTED.TSC

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    非常感谢您的回复和帮助。

    它工作得非常好。

    此致。