This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00913:电流传感器数量

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796957/tida-00913-number-of-current-sensors

器件型号:TIDA-00913
主题中讨论的其他器件:INA240

您好!

使用三个 INA240内联传感器而不是两个传感器有什么好处?

此致、

Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mohammed:

    请查看以下三相电流感应系统的一些示例优势:

    -短路检测:如果三个电机端子中的任何一个对地短路(直流-)、则可以检测到三个相位中的任何一个相位短路。
    泄漏检测:正常运行时、ia+IB+IC=0。 如果在特定时间内未归零、则可能表示系统中存在故障。
    -精度:如果有三个传感器可用,我们可以选择两个传感器,其中 PWM 具有更高的占空比以获得更佳的测量精度,并跳过具有较小 PWM 占空比的传感器。

    此致、
    Martin Staebler