This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9253:PMP9253能否支持5V/6A? 您的建议是什么?#39?

Guru**** 2891270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9253, PMP10506, PMP40274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795324/pmp9253-could-pmp9253-support-5v-6a-what-s-your-suggestion

器件型号:PMP9253
主题中讨论的其他器件: PMP10506PMP40274

您好 TI

我们能否将电源变压器更改为 PA5130.005NL 以支持5V/6A 输出?

是否需要进行其他 BOM 更改?

许克文、福廷奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colbert、

    感谢您提出问题。 只需确认一下、您是否要对设计进行任何其他更改? 例如、输入电压范围是否与 PMP9253不同?

    由于输出功率增加了2倍、因此需要更改许多组件。 需要更改电流感应电阻器以实现正确的峰值电流限制、输出电容器需要更改以确保电压纹波足够小、环路补偿也需要 b 更改。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的快速回复。

    输入电压将为12v 至48V、因此输入要求看起来与 PMP9253相同。

    您能否向我发送电源变压器的组件更改列表和要求(例如:电感/DCR 或匝数比...)。

    同时、您是否有 Excel 工具可以模拟 LM5022的组件设置是否正确/勉强 或不正确?

    谢谢、许克斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colbert、

    与重新设计其他参考设计相比、使用 PMP10506等设计可能更容易。 另一个好的起点是 PMP40274。 这些设计旨在实现正确的输出功率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett

    感谢您的帮助、PMP10506可满足我的要求。

    这对我来说是最好的选择。

    再次感谢。