This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设置序列号以及什么是下载界面

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795835/how-to-set-the-serial-number-and-what-is-the-download-interface

主题中讨论的其他器件:MSP430F6736MSP-GANG

您好:

   我想知道如何设置序列号,我可以用 JTAG 下载程序吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maureen、
    请提供相关器件的 TI 器件型号、以便您的问题可以正确路由。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    我使用 MSP-GANG430将程序下载到 MSP430f6736、我不熟悉如何使用该工具来设置序列号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maureen、

    老实说、我不确定 MSP-GANG430是否具有该功能。 我在其文档中没有看到任何有关序列化的说明。 我们在2011年迁移到 MSP-GANG、并已停止发布 MSP-GANG430的更新。 如果可能、我建议更新到 MSP-GANG。

    对于 MSP-GANG、串行化在其用户指南的第2.1.8节中进行了说明。 www.ti.com/.../slau358p.pdf 基本上、您可以加载序列号为的文件、让程序员每次递增。 然后将其加载到特定的存储器位置。

    谢谢、
    JD