This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ14201H:我们可以将 LMZ14201H 用作负输入负输出降压转换器吗?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A44, TPS7A33, LMZ14201H, LMZ14202H, LMZ14203H, TPS7A47, TPS40210, PMP9624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794761/webench-tools-lmz14201h-can-we-use-lmz14201h-as-a-negative-in-negative-out-buck-converter

器件型号:LMZ14201H
主题中讨论的其他器件:TPS7A44TPS7A33LMZ14202HLMZ14203HTPS7A47TPS40210PMP9624

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们需要将+24V、GND、-24V 电源输入转换为+16V、GND、-16V、并将其馈入 LDO (TPS7A33、TPS7a44)以实现最高效率。 能否将 LMZ14201H 用作负降压转换器? 将-24V 转换为-16V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、byliu、

    LMZ14201H (降压配置中为1A)可用于反相配置。 LMZ14202H (降压配置中为2A)和 LMZ14203H (降压配置中为3A)是引脚对引脚兼容的、也可用于反相电流要求更高的额定电流的情况。

    您无法使用此器件将-24V 转换为-16V。

    您可以首先使用一个 LMZ1420xH 模块将电压从+24V 降至+16V。

    然后使用另一个 LMZ1420xH 模块将+16V 转换为-16V。

    您可以使用此页面上的 WEBENCH 工具来试验规格并获取设计:

    并使用输入面板输入您的降压和反相规格:

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有从-25V 生成-16V 的解决方案? 我们需要此器件、以实现使用 TPS7a33和 TPS7a47等 LDO 的最大热/热设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、byliu、

    您将需要一个升压转换器来实现这一目的。 下面是 TPS40210升压控制器的一个示例。
    http://www.ti.com/tool/PMP9624

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP9624使用分立式组件、这对于像我这样的初学者来说很难做到。 如果 TI 有任何计划发布可接受负输入并产生降压/升压负输出的简单或 SWIFT 电源开关、这将非常有价值。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、byliu、

    感谢您的反馈。 我们将在未来的线路图器件讨论中考虑这一点。 到目前为止、电源模块的团队主要专注于创建降压模块。

    此致、
    Jimmy