请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3880、 TPS62177工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
在这里、我稍微为 LM3880DBV 电路在 多轨电源中的使用而烦恼、该电源是我在 Webench 工具中生成的。
那么、这里是我的电源电路:
这就是我对电路进行定序的方式:
我的问题是、我不知道在输出之前或之后将序列发生器电路放在主原理图中的什么位置? 如上面的原理图中所示、序列发生器似乎必须连接到最后一个输出的末尾、这是非常令人困惑的!!!! 虽然在 LM3880DBV 数据表中、它似乎放置在生成的输出之前、如下所示:
我在这里很困惑! 请提供任何帮助!?