器件型号:TIDA-01455
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们正在尝试运行由给定参考设计生成的 TIDA-01455。 我们已通过双绞线将其连接到 LAUNCHXL-F28379D (下图)。
它的工作原理相同、但在 UDC 总线上的200-250V 电压下、驱动器 LMG3410RWHT 开始向控制器发送故障信号。
我们的第一个猜测是故障导线的干扰和噪声、但示波器显示了这一点:
青色-来自所有支脚的多路复用故障信号;
绿色-故障信号 U 相
红色-故障信号 V 相
黄色-故障信号相位 W
PWM 频率为100kHz、死区时间为200us、电流为0.5A、温度为40-50摄氏度。
根据 LMG3410RWHT 数据表、故障复位时间为350us。 此外、还介绍了:"LMG3410R070提供1)锁存 OCP 选项、通过该选项、通过将 IN 引脚保持低电平超过350微秒或从 VDD 移除电源、FET 将关断并保持关断状态、直到故障复位。"
因此、我们已经理解了它、以至于故障信号短于350us 是不可能的。 正确吗?
但我们的测试表明、一个桥臂产生2us 的故障宽度、另一个0.2us。 为什么? 此外、我们已将示波器直接连接到一个桥臂驱动器的故障信号(光耦合器输出端的 FLT_T 和 FLT_B 引脚)、并获得了相同的图片-两个开关(顶部和底部)同时生成0.2us 故障。
我们 杂乱的长互连导线上似乎没有噪声或干扰-故障信号干净且可重现。
为什么发生故障也是一个有趣的问题、但第一个问题-它是真正的故障吗? 为什么信号这么短? 如何调查原因?
我们所做的:
1) 1)检查故障期间驱动器的电源-正常;
2)多次重现问题-故障时间和腿变化、但平均约为0.2-2us;
3) 3)连接更多接地线;将 PWM 线与接地线扭曲;将 故障线与接地线扭曲;