This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01420:LMG3410RWHT 驱动器会产生极短的故障脉冲

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, LMG3410R070, TIDA-01420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796374/ccs-tida-01420-lmg3410rwht-driver-forms-very-short-fault-impulses

器件型号:TIDA-01455

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们正在尝试运行由给定参考设计生成的 TIDA-01455。 我们已通过双绞线将其连接到 LAUNCHXL-F28379D (下图)。

它的工作原理相同、但在 UDC 总线上的200-250V 电压下、驱动器 LMG3410RWHT 开始向控制器发送故障信号。

我们的第一个猜测是故障导线的干扰和噪声、但示波器显示了这一点:

青色-来自所有支脚的多路复用故障信号;

绿色-故障信号 U 相

红色-故障信号 V 相

黄色-故障信号相位 W

PWM 频率为100kHz、死区时间为200us、电流为0.5A、温度为40-50摄氏度。

根据 LMG3410RWHT 数据表、故障复位时间为350us。 此外、还介绍了:"LMG3410R070提供1)锁存 OCP 选项、通过该选项、通过将 IN 引脚保持低电平超过350微秒或从 VDD 移除电源、FET 将关断并保持关断状态、直到故障复位。"

因此、我们已经理解了它、以至于故障信号短于350us 是不可能的。 正确吗?

但我们的测试表明、一个桥臂产生2us 的故障宽度、另一个0.2us。 为什么? 此外、我们已将示波器直接连接到一个桥臂驱动器的故障信号(光耦合器输出端的 FLT_T 和 FLT_B 引脚)、并获得了相同的图片-两个开关(顶部和底部)同时生成0.2us 故障。

我们 杂乱的长互连导线上似乎没有噪声或干扰-故障信号干净且可重现。  

为什么发生故障也是一个有趣的问题、但第一个问题-它是真正的故障吗?  为什么信号这么短? 如何调查原因?

我们所做的:

1) 1)检查故障期间驱动器的电源-正常;

2)多次重现问题-故障时间和腿变化、但平均约为0.2-2us;

3) 3)连接更多接地线;将 PWM 线与接地线扭曲;将 故障线与接地线扭曲;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    该板看起来与 TIDA-01420不同。 您是否参考了 TIDA-01455?

    此致、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的、我的错。 它是 TIDA-01455。 我将编辑我的帖子和标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供有关故障的详细信息。 LMG3410在以下三种情况之一发生故障:过流、过热和 VDD UVLO。 如果由于过流而产生故障、则故障复位时间为350us、如您所述-由于故障持续时间小于2us、因此我们可以排除过流。 因为温度低于50度。 C、故障也不是由过热造成的。 因此、我想故障信号是由于 VDD UVLO 和 UVLO 相关故障而产生的、一旦 UVLO 条件被清除- UVLO 没有过流复位时间。 我认为 UVLO 故障是由 VDD 轨上的噪声引起的。 我知道 VDD 电源看起来不错、但您能验证一下吗-您是在全带宽上捕获了 VDD 波形还是在示波器捕获期间应用了任何滤波。 鉴于故障持续时间短(< 2us)并且似乎与开关事件保持一致、我强烈怀疑 VDD 电源上的噪声会产生 UVLO 故障信号。  

    • 请分享您正在使用的 RDRV 值(连接到 LMG3410的引脚30)-较低的 RDRV 会导致较高的 dv/dt、这可能是噪声的原因。 请尝试使用较高的 RDRV 值、并检查问题是否消失。
    • 请与您的电路板分享 TIDA-01455中的布局变化-我看到有一个连接器变化和一个子卡(似乎是 ISO)。 LMG3410驱动器电源的直流/直流)、不在 TIDA-01455中。  

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经准备好了。

    问题出在 PWM_EN 信号中。 它看起来像是 PCB 中的错误。 看看图片:

    根据光耦合器数据表、该 EN1信号(引脚7)会影响 FLT_T_U 信号(引脚5)的运行、但不会影响 PWM (引脚3、4)。 因此、为了使其正常工作、我们必须将 PWM_EN 短接在3.3V。 我们做到了。 但是- EN1信号的输入端没有电容器、因此长线会在其上产生一些噪声、这会导致 FLT 在短时间内下降。 我们添加了一个与 R20并联的小电容器、它可以解决问题。

    为了确保(在添加该电容器之前)、我们还检查了光耦合器的引脚12处的驱动器没有实际故障(信号压降)、但光耦合器输出端(引脚5)存在故障。

    因此、PCB 中存在两个问题:

    1) 1) PWM_EN 不能按预期工作

    2) 2)要按原样使用电路板、必须为每个光耦合器添加电容器、以消除 EN1输入端的噪声。

    PS:

    顺便说一下、最好在数据表中添加有关 LMG3410RWHT 不同故障类型的故障长度的信息。 从数据表中可以看出、时间不同、这对于正确接收故障非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    感谢您对问题解决方案的宝贵反馈。

    此致
    Siva