This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54610:此工具不支持 WEBENCH®︎工具/TPS54610

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54610, TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794561/webench-tools-tps54610-webench-tools-tps54610-not-supported-in-this-tool

器件型号:TPS54610
主题中讨论的其他器件: TPS54618

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

我尝试使用 TPS54610进行设计仿真、但 webench 工具表示 不受支持。 我可以在 Webench 中使用哪种降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evgeniy

    目前 TPS54610未启用 Webench。 但您可以使用 Webench 电源设计器(链接如下)输入您的退休情况并获取推荐的设计。 请告诉我这是否有帮助。

    Webench 电源设计器链接: https://webench.ti.com/power-designer/

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhushan!

    感谢您的回答、但我需要对 TPS54610进行仿真、并希望选择另一个具有相同特性的降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    该产品领域中的较新器件是 TPS54618。  请看一下。  它在 Webench 中受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 John!

    非常感谢、它解决了我的问题!