This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:您能否在现场提供支持?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796070/tida-00254-could-you-supply-supports-in-site

器件型号:TIDA-00254
主题中讨论的其他器件:DLPLCR4500EVM

我们准备使用 DLPLCR4500EVM 开发结构化的光摄像头、

可能会遇到硬件或软件方面的问题、因此需要一些支持。

如果我们需要、您能否在现场提供技术支持?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    不幸的是,我们无法支持这种请求。 您可以随时通过 E2E 与我们联系。 如果需要任何其他支持、请联系您当地的 TI 办事处。

    感谢您的理解。

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢