This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00891:TIDA-00891购买

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00891, HD3SS3220, TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791812/tida-00891-tida-00891-buying

器件型号:TIDA-00891
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220TIDA-01243

您好!

我想购买 TIDA-00891、但现在不可出售。

我何时可以订购?

此致

海尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海尔、大家好、晚上好。 感谢您关注德州仪器。 这一较旧的参考设计于2015年下半年发布、未开发为可通过我们的网站订购。 根据我们针对大多数设计的部署策略、我们所做的就是提供设计文件、BOM、原理图和测试结果、以便您可以自己构建设计。 这将使您能够根据需要修改设计、以满足您的特定子系统设计需求。 对于我们决定不提供此设计供购买而给您带来的任何不便、我们深表歉意。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我可以提出更多问题吗? 您能否推荐新的参考设计来替代 TAIA-00891、还是推荐新的参考设计用于 USB3.1 Type-C MUX (集成 CC 逻辑)? 正如我所知、HD3SS3220解释 CC 逻辑还不够。

    此致、
    海尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haailey、我将您的查询转发给开发 TIDA-00891的团队、看看他们是否可以提供其他指导。 请留出1-2个工作日进行回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以检查 TIDA-01243,它涵盖了所有类型的应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于几天没有新的更新、我假设此问题现在已解决。 如果有新更新、请重新打开此问题。

    此致、Nasser