This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76003:尝试使用 Webench 共享设计时遇到问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795034/webench-tools-lm76003-problem-trying-to-share-design-using-webench

器件型号:LM76003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试看到一个与我共享的设计。

我看不到它、尝试更改 IP、计算机和浏览器。

我在邮件 中获得的链接:链接

这是我在6.7分钟后得到的结果:  

处理您的请求时出错。

参考#30.1da9645f.1555934093.1519bf4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我建议要求使用公共 URL 链接恢复共享。  您可以尝试一下吗? 我将在下面分享一个参考屏幕截图、以便与您分享的人可以尝试。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我们没有收到您的回复。 如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这解决了我的问题。