This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5000:无法在工作台中使用 LM5000模拟电路。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796122/webench-tools-lm5000-not-able-to-simulate-circuit-with-lm5000-in-workbench

器件型号:LM5000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请帮助我建议如何使用 LM5000对我的电路进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    未为此器件启用仿真。

    谢谢、此致、
    普拉文 B