This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:ZCD/ZVS 检测功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793706/tida-00961-zcd-zvs-detection-function

器件型号:TIDA-00961

您好 Sali、

在 TIDA-00961 SCH 中、有 ZCD 电路、它还显示了使用 ACTIVE_PWM 信号进行 ZVS 检测、您能不能帮助解释它的工作原理?

ACTIVE_PWM 信号的信号是什么?

它显示了 ZCD_OUTPUT 信号、但为什么它也显示了 ZVS?

非常感谢。

Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    现在、我们的专家正在研究这个问题、并将在一两天内给您回复。

    此致、
    Huixin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    该部分电路是检测电源开关 ZVS 的替代策略的一部分。 这不与当前使用的方法一起使用。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sali、

    现在、客户希望使用基于 U403/U402的 ZVS 电路、他们应该如何生成 Active_PWM 信号? 是否有指南或示例代码供参考?

    非常感谢。

    BR、

    Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    有源 PWM 是用于驱动半桥中开关 FET 的 PWM 输出(不是用于驱动同步 FET 的互补信号)。 预期波形如下所示。 但是、我们从未测试过电路的功能。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    照片看起来没有附加。 正在重试。

    此致、

    Salil