工具/软件:WEBENCH设计工具
我想使用 Webench 和 TPS40210设计 SEPIC 转换器(尽管我对其他 IC 选项开放)。 但是、即使我可以单击并开始 TPS40210"SEPIC"设计-我在 Webench 中遇到了两个主要问题:
1) 1)无法指定输出范围。 Webench 仅允许固定(单个)输出、而不允许输出范围。 在本例中、输入电压范围为41-43V、输出电压范围为12V-160V
2) 2)尽管我选择了 SEPIC 拓扑进行设计、但由于 Webench 仅允许1个输出电压... 我输入160V (最大值)-它会自动进行升压配置...
但还有更多-在我让 Webench 执行任何此操作之前-我需要绕过错误消息、该消息告诉我"输出需要> VIN、min 和<VIN,max.' 稍等... 首先、输入设计参数的方式... 这是升压。 因此、VOUT 需要< VIN、max 是完全错误的。
问题:是否有方法输入输出电压(最小值-最大值)范围? 此外、是否有办法固定转换器拓扑(即禁止其他拓扑、如"升压")?
另一个观察结果-当我能够获得 Webench 以生成一系列"降压/升压"选项(即使"隔离式输出"选择器处于禁用位置)时、它也为我提供了所有隔离式反激选项。
我已附上问题的快照。
期待您的解决方案。