This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:为什么每当启动 Webench 电源架构工具时都会出现错误

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794604/webench-tools-why-i-keep-getting-an-error-whenever-i-start-the-webench-power-architect-tool

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

每当我加载 Webench 电源设计器网页时、我都会不断收到"Oops、soming w尽 错"错误消息! 请提出解决此问题的任何想法!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、
    我能够在 WEBENCH 中创建设计。 您能否告诉我您尝试的输入条件、或者您是否有尝试创建设计的特定器件型号?

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、在我开始设计之前、网页本身会在加载时生成此错误! 不知道为什么!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当我单击下图中的链接时、我都会遇到上述错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    请使用以下链接打开 WEBENCH 电源设计器。

    webench.ti.com/.../switching-regulator

    如果您遇到任何问题、请按照说明操作。
    1.在 Google Chrome 中打开电源设计器、以获得最佳体验。
    2.请确保您使用的是最新版本的 Chrome 浏览器/Mozilla 浏览器。
    3.在匿名模式下打开电源设计器。
    4.请尝试在不同的系统中打开电源设计器。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    感谢您的回答。 如果我浏览您提供的链接、我找不到如何构建多轨电源、它不会显示它! 但现在我开始使用此链接访问 webench 多轨电源的 Web 应用:
    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    对于多轨电源、请使用经典版本的 WEBENCH。

    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    谢谢、此致、

    普拉文 B