This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM84824:Altium Designer 导入 PCB 库错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794770/webench-tools-tpsm84824-altium-designer-import-pcb-library-error

器件型号:TPSM84824

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

从您的网站导入 PCB 库时出现问题。

组件器件型号 为 TPSM84824、原理图正常并完全导入、但 PCB 封装将显示错误信息、如下所示。

它与 Ultra Librarian 版本相关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们尝试将库导入到 Altium 中、没有遇到任何问题。 我们使用的是 Altium 17.1.9版本、并按照文本文件中提到的说明进行操作。

    请尝试以下替代方法来提取 PCB 库。

    步骤1:打开 Altium PCB。

    步骤2:选择 Designà 制作 PCB 库。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:
    但仍使用超库 PCB 文件。 对吧?
    步骤1:打开 Altium PCB。

    步骤2:选择 Designà 制作 PCB 库。

    我稍后会尝试

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    请使用 PCB 文件并在 Altium 工具中打开上述步骤中所述的文件。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、现在可以导入具有完整封装尺寸的 PCB 库。