This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4486:输入电容器必需

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795527/pmp4486-input-capacitor-mandatory

器件型号:PMP4486

尊敬的 TI 专家:

电源输入侧使用的输入电容为100uF (C3)、而不是100uF。我可以使用较小的值(如10uF)作为大容量电容、因为即使输入电容不足以为电源提供整个电流、 它可以由外部电源(电源/电池)供电、为了 减少输入纹波电流、我们可以使用 ESR 较小的额外陶瓷电容器、如2.2uF 两个或更多数字。

根据文档和波形、每个周期输入电容器都会放电和充电、以实现转换器的正常运行。 但在许多砖型模块或小尺寸转换器中、使用的输入电容器非常少、因为较短的布线长度或电路板尺寸、同样的方法是、我们可以将非常小的值保持在10uF 左右、而不是100uF 左右。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100uF 可能用于大容量电容和 ESR、以减轻电感对电源输入导线的影响。 您可以使用10uF 进行原型设计并测试效果。

    Ryan