This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:需要 TIDA-00281的 PSpice 仿真文件(用于栅极驱动和 MOSFET)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795238/tida-00281-need-pspice-simulation-file-for-tida-00281-for-gate-drive-and-mosfet

器件型号:TIDA-00281
主题中讨论的其他器件:UCC27201CSD19535KTT

您好!

任何人都在 PSpice 上使用功率 MOSFET 模拟该栅极驱动器。 因为我希望该文件用于参考以检查结果。 如果有人做了此事、请提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    感谢您关注我们的器件、我叫来自高功率驱动器组的 Mamadou Diallo。

    UCC27201的未加密 PSpice 瞬态模型可在 www.ti.com/.../toolssoftware 上供所有人使用

    您还可以查看 CSD19535KTT 产品页面以了解可用性、我会将您的查询转发给参考设计所有者、以检查他们是否有任何仿真文件。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Mamadou 提到的,PSpice 模型可用于 UCC27201栅极驱动器(见上文)和 CSD19535KTT (见 http://www.ti.com/product/CSD19535KTT/toolssoftware )。

    在设计此电机驱动板期间、我们将电路调整为我们测试的各种电机、而不是根据仿真进行调整。