This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:用于放置组件的快捷方式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794754/tina-spice-tina-ti-shortcuts-for-dropping-components

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否可以使用热键而不点击鼠标来访问以下所示的项目?  我知道、使用"alt"和"tab"、我可以选择我感兴趣的项目的选项卡、但在该选项卡中、我找不到一种方法可以在没有鼠标的情况下选择这些项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我相信 TINA-TI 不提供这样的快捷方式来直接使用键盘选择这些组件。
    此外、我将该帖子转交给设计软团队、以便更好地评论此功能。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我确认 Vivek 的帖子、免费 TINA-TI 没有该功能。

    但是、对于付费的工业版/完整版 TINA、您可以转到"Tools"->"Component Editor"来分配热键。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、Herman:

    感谢您的支持。