This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3671-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2892980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3671, LM3671-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793495/tina-spice-lm3671-q1-pspice-model

器件型号:LM3671-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3671

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

现场提供的 PSpice 模型似乎无法运行。 Orcad 无法识别它。

此致、

Jean-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件的 Web 上的模型是 TINA-TI 的加密模型。 您可以免费下载 TINA-TI: http://www.ti.com/tool/tina-ti

    或者、您也可以通过 TI 客户支持申请 LM3671未加密模型、然后将库/网表导入到 Orcad 中。

    www.ti.com/.../calltisupport.tsp

    确保向下滚动到页面底部

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    只是想跟进这个... 想知道您是否通过 TI 客户支持获得了未加密模型。

    仅供参考、如果 TI 客户支持通知您返回此处访问 E2E 论坛、请告诉该人员直接联系我 Herman Theodorus、以便我可以帮助该人员通过我们的 TI 客户支持系统根据需要向您提供未加密模型。

    如果您仍需要其他帮助、请告知我们。
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、我没有可用的 LM3671-Q1 PSpice 模型。

    Jean-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    您是否通过 TI 客户支持提交了申请? 目前、对于该特定器件、由于我们的流程、您只能通过 TI 客户支持获取该器件。

    Herman