This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/J6EVM5777:通过 FPD-link III 接口连接摄像头 OV10635

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795338/tina-spice-j6evm5777-camera-ov10635-via-fpd-link-iii-interface

器件型号:J6EVM5777
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、德州仪器、

HAL 摄像头有哪些更改(硬件/ti/dra7xx/摄像头)可用于测试摄像头 OV10635传感器(通过 LVDS 摄像头进行捕捉)  
了解 Linux 内核具有 FPDlink 串行器和解串器(ti_fpd3_SerDes)的驱动程序。      

此致、
ALA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ala、

    您已经在此处具有类似的主题:
    e2e.ti.com/.../794999

    专家已收到通知并将在另一个主题中回复。 我将关闭这个。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将在另一个线程中等待。

    此致、
    ALA